This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:在低电压或高电压期间不锁存

Guru**** 2499045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457122/lm5069-not-latching-off-during-low-or-high-voltage

器件型号:LM5069

工具与软件:

您好!

对于低压和高压保护、我们都使用 LM5069-2;正常电压为24Vdc、低压设定点为17Vdc、高压设定点为40Vdc。 我们将输入电压更改为10Vdc 或45Vdc。 它不会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    你有波形吗?

    请分享原理图以供审阅。

    应用是什么?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel

    我在这里附上了原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    我会回顾并返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal 先生,我们在最后一分钟。 请尽早提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ashok。 刚刚从离开回来。 我将尝试在星期三之前审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    您以相反的方式连接了 FET。 请将其反转。 现在、VIN 通过体二极管从 VOUT 处传导。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    我们交换了连接漏极和源极、现在栅极引脚上的电压为0.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    请填写该计算器并分享以供审核。

    e2e.ti.com/.../7824.Copy-of-LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_D_5F00_latest.xlsx

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Kunal Goel,我在这里粘贴链接  

    7824。复制 LM5069_LM5069 Design_Calculator_REV_D_latest.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我来回顾一下这个步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    计算器元件值与原理图不匹配。 您是否更新了计算器?

    您的设计是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样吗? 好的、我将再次检查所附的文件。 但我们发现 TINA 仿真结果有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7824. LM5069_CLA V_D_Latest 的副本 Design_Calculator_(4)

    在这里、我附上了更新的计算器。 我们发现、我们需要手动键入一些值。  请尽快检查并帮助我们。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将快速检查并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    请调整 RPWR、以使功率限制高于25W 的最小值。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:  

    我将替换高于25W 的电阻值、它是建议的最小功率吗? 因为我们的系统通常不会消耗这么多的功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们介绍25千欧是否允许 RPWR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算器建议的最小功率限制为25W、以确保功率限制具有相当高的精度。  

    请查看所显示的25K 功率限制计算器。