This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高性能模拟(USB-PD-CHG-EVM)-01:USB-PD-CHG-EVM -0

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468352/usb-pd-chg-evm-01-usb-pd-chg-evm-0

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件: BQ25750、BQ25798

工具与软件:

我想  在测试应用中使用 USB-PD-CHG-EVM -01来测试移动充电模块和其他充电设备。 我想知道是否   可以将 USB-PD-CHG-EVM -01编程为在特定的功率水平下协商、例如20VDC @ 5A 等、以便将其连接到待测器件时、可以将器件放电至该功率水平。

另外、我想知道是否有一个 API 可用于通过自定义程序访问 USB-PD-CHG-EVM -01、以便我可以在测试期间自动使用此器件。

提前感谢您的所有帮助。

此致、

Dayle Swensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dayle:

    如果您想了解 BQ25798充电器、它在灌电流/充电模式下的最大输入电流为3.3A。  在反向/拉出模式下、根据电池电压是否接近20V 以及 Fsw=750kHz 情况、它可提供高达3.3A 的电流。  如果达到20V 差分的电池电压较大(导致效率较低)或环境温度较高或禁用3.3A 充电电流限制、则充电器 IC 封装会变得过热、迫使转换器进入热调节状态、从而降低输出功率。  对于20V @5A、我建议改用具有外部 FET 的转换器、例如 BQ25750系列。

    此致、

    Jeff