请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01 主题中讨论的其他器件: BQ25750、BQ25798
工具与软件:
我想 在测试应用中使用 USB-PD-CHG-EVM -01来测试移动充电模块和其他充电设备。 我想知道是否 可以将 USB-PD-CHG-EVM -01编程为在特定的功率水平下协商、例如20VDC @ 5A 等、以便将其连接到待测器件时、可以将器件放电至该功率水平。
另外、我想知道是否有一个 API 可用于通过自定义程序访问 USB-PD-CHG-EVM -01、以便我可以在测试期间自动使用此器件。
提前感谢您的所有帮助。
此致、
Dayle Swensen