This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750:当 EN_AUTO_REV 已启用时、系统在没有电池的情况下无法从 VAC 启动

Guru**** 2499235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467892/bq25750-bq25750-system-doesn-t-start-from-vac-without-battery-when-en_auto_rev-is-enabled

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

         我 使用的是 BQ25750电池充电器 IC 并在出现问题时产生问题 EN_AUTO_REV (REG0x19的位1)已启用 . 我的系统工作方式如下:

  • 进行选择 VAC (适配器)和电池 器件、系统工作正常。
  • 为 I 移除 VAC、 系统成功切换到 VBAT。
  • 但在 A 之后 关断 、当我尝试重新启动系统时 仅当 VAC (未连接电池)时、它不会打开。 仅当首先连接电池时、系统才会启动。
  • 看门狗定时器被禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rushikesh 您好!

    我有几个问题可以帮助我们对此进行调试:

    • 您的系统是否安装了 ACFET?
    • 如果可能、您可以将充电器原理图发送给我吗?
    • 在这些测试期间、输入和输出电压是多少? 另外、反向电压和 ACUV 电压设置得也是多少?
    Unknown 说:
    但是,在 关断 、当我尝试重新启动系统时 仅当 VAC (未连接电池)时、它不会打开。 仅当首先连接电池时、系统才会启动。

    在这种情况下、您是否能够通过 I2C 与 IC 通信? 如果是、IC 会报告什么状态和标志?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为24V  
    输出电压为24V
    反向 电压为29V
    ACUV 为 8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rushikesh 您好!

    感谢您向我发送原理图。

    我还有几个问题来帮助调试您只使用 VAC 的场景:

    • 您是否看到 ACFET 开启?
    • BQ25750是否具有"电源正常"状态?
    • VAC 和 SYS 引脚上的电压是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦