请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 工具与软件:
您好!
我 使用的是 BQ25750电池充电器 IC 并在出现问题时产生问题 EN_AUTO_REV (REG0x19的位1)已启用 . 我的系统工作方式如下:
- 进行选择 VAC (适配器)和电池 器件、系统工作正常。
- 为 I 移除 VAC、 系统成功切换到 VBAT。
- 但在 A 之后 关断 、当我尝试重新启动系统时 仅当 VAC (未连接电池)时、它不会打开。 仅当首先连接电池时、系统才会启动。
- 看门狗定时器被禁用。