请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具与软件:
嗨、团队:
客户如何 清除电池电量耗尽标志? 有关 8.3.2电源管理、 8.3.6默认行为配置(ADCIN1、ADCIN2)和 9.3.1.1 VIN_3V3输入开关的说明。
从根本上说、器件需要由 VIN_3V3供电? 我假设这是纯受电器件、在任何情况下都可以在没有 VIN_3V3的情况下使用、并由 VBUS 通过 LDO 供电。 是这样吗?
如果 VIN_3V3中有3.3V 电源、器件是否有任何优点?
此致、
Hayashi