This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:清除电池电量耗尽标志

Guru**** 2499055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468158/tps25730-clear-dead-battery-flag

器件型号:TPS25730

工具与软件:

嗨、团队:

客户如何 清除电池电量耗尽标志? 有关 8.3.2电源管理、 8.3.6默认行为配置(ADCIN1、ADCIN2)和 9.3.1.1 VIN_3V3输入开关的说明。

从根本上说、器件需要由 VIN_3V3供电? 我假设这是纯受电器件、在任何情况下都可以在没有 VIN_3V3的情况下使用、并由 VBUS 通过 LDO 供电。 是这样吗?

如果 VIN_3V3中有3.3V 电源、器件是否有任何优点?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    1.没有办法清除电池电量耗尽标志。

    2.不需要通过 VIN_3V3为设备供电。 在 TPS25730连接到可用作 USB-C 和/或 USB-LDO 源的器件的每种情况下、TPS25730可以通过由 PD 供电的内部 LDO 供电。

    3.有些客户在提供 VIN_3V3时使用了此设备,是的。

    此致、

    Conner