This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60410:根据过流限制确定电感器大小

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR60410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468399/lmr60410-sizing-inductor-for-over-current-limits

器件型号:LMR60410

工具与软件:

您好!

我们将使用 LMR60410进行设计。  数据表中有2个过流规格:

  • 2.6A 最大高侧峰值电流限制
  • 1.66A 最大低侧谷值电流限值

设计电感器的饱和电流需要哪个值?  

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    应观察到2.6A 最大高侧峰值电流限值。

    谢谢!

    Joshua Austria.