Other Parts Discussed in Thread: LMR60410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR60410 工具与软件:
您好!
我们将使用 LMR60410进行设计。 数据表中有2个过流规格:
- 2.6A 最大高侧峰值电流限制
- 1.66A 最大低侧谷值电流限值
设计电感器的饱和电流需要哪个值?

谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.