This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:输入配置所需的帮助

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469017/tps65217-help-needed-with-input-configuration

器件型号:TPS65217

工具与软件:

我将使用此器件为 AM3358BZCZA100处理器供电(参考 Bealgebone)  

我的电源输入配置为:  

来自直流电源的1.5V 输入。
2.无电池
3.无 USB 电源

是适用于此输入配置的原理图。 具体来说、是将5V 直流输入连接到 AC 引脚还是 USB 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。 TPS65217x 原理图检查清单 应该是您设计过程中的有用资源。

    由于您仅使用5V 直流输入、因此应将其连接到 AC 引脚。 并且 USB 引脚应接地。

    另请参见与原理图相关的以下注释:

    • 如前所述、USB 引脚应连接到 GND
    • BAT、BAT_2和 BAT_SENSE 应短接在一起、并通过下拉电阻(1k Ω- 10k Ω)接地
    • 如果 ISINK1和 ISINK2均未使用、请将两个引脚接地。

    如果您有任何其他问题或评论、请告诉我。

    此致、  
    Sarah