请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 工具与软件:

我将使用此器件为 AM3358BZCZA100处理器供电(参考 Bealgebone)
我的电源输入配置为:
来自直流电源的1.5V 输入。
2.无电池
3.无 USB 电源
是适用于此输入配置的原理图。 具体来说、是将5V 直流输入连接到 AC 引脚还是 USB 引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:

我将使用此器件为 AM3358BZCZA100处理器供电(参考 Bealgebone)
我的电源输入配置为:
来自直流电源的1.5V 输入。
2.无电池
3.无 USB 电源
是适用于此输入配置的原理图。 具体来说、是将5V 直流输入连接到 AC 引脚还是 USB 引脚?
尊敬的 Mohit:
感谢您在 E2E 上联系我们。 TPS65217x 原理图检查清单 应该是您设计过程中的有用资源。
由于您仅使用5V 直流输入、因此应将其连接到 AC 引脚。 并且 USB 引脚应接地。
另请参见与原理图相关的以下注释:
如果您有任何其他问题或评论、请告诉我。
此致、
Sarah