工具与软件:
我们正在考虑将 LMG5200用作栅极驱动器级来驱动 并联 GaN 器件(因此需要较大的栅极电流)。
我想知道是否可以 绕过 LMG5200上部器件的内部自举电源、 而将浮动5V 偏置电源引入引脚 HB? 这为我们提供了 更大的 占空比 范围、并允许单个脉冲传播(使用自举电源时无法实现)。
如果外部电压严格调节到5V、我们是否需要担心过压钳位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Steven、
是的、您可以通过连接到 HB-HS 的5V 隔离式辅助电源为 LMG5200的高侧供电。 钳位电压的典型值为5V。 这样、它 将保护 GaN FET 栅极免受过压影响。
还有 LMG2100R044 和 LMG2100R026 可用于更高电流的应用。 这些是具有集成栅极驱动器的4.4和2.6m Ω 100V 半桥、与 LMG5200类似。
此致!
Kyle Wolf