This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:上部器件的外部5V 电源、而非自举电源

Guru**** 2497525 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468788/lmg5200-external-5v-for-upper-device-instead-of-bootstrap-supply

器件型号:LMG5200

工具与软件:

我们正在考虑将 LMG5200用作栅极驱动器级来驱动 并联 GaN 器件(因此需要较大的栅极电流)。

我想知道是否可以 绕过 LMG5200上部器件的内部自举电源、  而将浮动5V 偏置电源引入引脚 HB? 这为我们提供了 更大的 占空比 范围、并允许单个脉冲传播(使用自举电源时无法实现)。

如果外部电压严格调节到5V、我们是否需要担心过压钳位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    是的、您可以通过连接到 HB-HS 的5V 隔离式辅助电源为 LMG5200的高侧供电。 钳位电压的典型值为5V。 这样、它 将保护 GaN FET 栅极免受过压影响。

    还有 LMG2100R044LMG2100R026 可用于更高电流的应用。 这些是具有集成栅极驱动器的4.4和2.6m Ω 100V 半桥、与 LMG5200类似。

    此致!

    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、您能分享 有关钳位工作原理的任何信息吗? 我看到数据表显示钳位调节电压为4.65V 到5.2V。

    我不是100%确定如何解释这个。  如果外部电源为5V (高于4.65V)、钳位是否可以激活? 或者 、我能否通过调节外部电源来避免钳位、使其始终高于 4.65V 而低于5.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    我与设计人员讨论过、 它并不是真正的电压钳位、有一个与自 举二极管串联的 FET、当自举电容器的电压高于5V 典型值时关闭。

    此致!

    Kyle