This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404突发软开启/FF

Guru**** 2499035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466887/ucc256404-ucc256404-burst-soft-on-ff

器件型号:UCC256404

工具与软件:

你(们)好

突发软开启功能在 UCC256404上不起作用。
突发软关断功能有效。
无论负载是轻负载还是重负载、都是如此。

设置如下:
BMTH:1.8V
BMTL/BMTH 比率:选项1

降低 BMTL/BMTH 比率有助于使其正常工作。
突发软开和关均正常工作、采用选项6。
是否有任何方法可以使突发软启动正常工作?

e2e.ti.com/.../UCC256404-Burst-soft-ON_5F00_OFF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我之前附加的文件中有错误、因此我附加了正确的版本。

    e2e.ti.com/.../6327.UCC256404-Burst-soft-ON_5F00_OFF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您选择了选项1、可能发生的情况是、当控制器进入突发模式时、FBreplica 高于 BMTH、从而使控制器退出突发模式。 所以、突发软启动 不起作用。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我理解情况。

    我还有一个关于突发运行的问题。
    在输出功率为0.4W 或更低的轻负载条件下突发时、可能会有一段振荡暂停时间、如所附文件所示。
    这是否会导致 UCC256404的运行出现问题?
    这是在轻负载时、不会影响输出电压纹波、因此我们认为它不会对我们的设备产生任何影响。

    此外、能否观察 FBreplica、BMTH 和 BMTL 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我来回答这个问题、因为 Mani 已经用完了。

    FBreplica 可以间接测量。

    FBreplica =(IFB - Iopto_emitter) x RFb

    特征值

    rfb ~= 100k Ω(典型值

    IFB 基于所使用的型号(对于 UCC256404  IFB = 82uA 典型值)的数据表

    测量流出 FB 引脚的电流(Iopto_emitter)

    • 添加一个电阻器、例如与光晶体管串联的5千欧姆电阻器(位于发射极和 GND 之间)。
    • 测量这个电阻器上的电压(V_5k)
    • 计算流经发射极的电流(=V_5k/5k)。

    无法直接测量 BMTH 和 BMTL。  但是、了解 FBreplica 以及使用数据表中第7.4.3.1节对 BMTH 和 BMTL 值进行编程的相关信息。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我将尝试使用您建议的方法来测量 FBrplica。

    在轻负载条件下突发运行期间振荡停止的周期如何?

    这是否会导致 UCC256404的运行出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果负载非常轻、则控制电压可以保持在最小阈值以下、以便开始传递另一个脉冲。 在此期间不会出现开关。  

    如果您有相关问题、请单击"提出相关问题"、如果您有新问题、请使用"提出新问题"选项。

    感谢您考虑 TI 产品。


    此致
    Hemanth