Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
工具与软件:
你(们)好
突发软开启功能在 UCC256404上不起作用。
突发软关断功能有效。
无论负载是轻负载还是重负载、都是如此。
设置如下:
BMTH:1.8V
BMTL/BMTH 比率:选项1
降低 BMTL/BMTH 比率有助于使其正常工作。
突发软开和关均正常工作、采用选项6。
是否有任何方法可以使突发软启动正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我之前附加的文件中有错误、因此我附加了正确的版本。
您好!
我来回答这个问题、因为 Mani 已经用完了。
FBreplica 可以间接测量。
FBreplica =(IFB - Iopto_emitter) x RFb。
特征值
rfb ~= 100k Ω(典型值
IFB 基于所使用的型号(对于 UCC256404 IFB = 82uA 典型值)的数据表
测量流出 FB 引脚的电流(Iopto_emitter)
无法直接测量 BMTH 和 BMTL。 但是、了解 FBreplica 以及使用数据表中第7.4.3.1节对 BMTH 和 BMTL 值进行编程的相关信息。
此致
Hemanth