主题中讨论的其他器件:LMG2100EVM-078、 TIDA-010936、TIDA-010933
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我目前正在使用 LMG2100对降压/升压转换器进行 PCB 测试。 我面临一个损坏 LMG2100的重大问题、我已经损坏了5个 IC。 尤其是在我应用微控制器的 HI 和 LI 侧的 PWM 时。 我已经尝试使用 LMG2100EVM-078电路板、它在没有缓冲器的情况下可以运行以从微控制器置位 PWM。 PWM 只是在12.5kHz 下运行。 检查 TIDA-010936时、TI 会使用 从 PWM 输出到 HI/LI 的缓冲器 TXU0304DTR。
我注意到、在评估板 LMG2100EVM-078、TIDA-010936 和 TIDA-010933中 、HI 和 LI 侧有10k Ω 的下拉电阻器(下图 TIDA-010933参考设计中的 R13和 R15)、但我在数据表中检查后发现没有提到这一点。 这是否必需? 目前我未放置该上拉电阻器、仅 像 R12和 C18中那样放置电阻器和电容器作为低通滤波器。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?
注意:Vin 是24伏。 AGND 连接到微控制器的 GND、在 LMG2100EVM-078设计中(如下所示)、PGND 被强制连接到0 Ω 电阻器的 AGND。 我不使用死区时间电路、因为我的微控制器的 PWM 具有死区时间。 有时它会工作、目前我拔出电感器来查看 SW 输出。