This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:容易损坏

Guru**** 2497735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, LMG2100EVM-078, TIDA-010936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467834/lmg2100r044-is-easly-broken-damage

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:LMG2100EVM-078TIDA-010936、TIDA-010933

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在使用 LMG2100对降压/升压转换器进行 PCB 测试。 我面临一个损坏 LMG2100的重大问题、我已经损坏了5个 IC。 尤其是在我应用微控制器的 HI 和 LI 侧的 PWM 时。 我已经尝试使用 LMG2100EVM-078电路板、它在没有缓冲器的情况下可以运行以从微控制器置位 PWM。  PWM 只是在12.5kHz 下运行。 检查 TIDA-010936时、TI 会使用 从 PWM 输出到 HI/LI 的缓冲器 TXU0304DTR。  

我注意到、在评估板 LMG2100EVM-078、TIDA-010936 和 TIDA-010933中 、HI 和 LI 侧有10k Ω 的下拉电阻器(下图 TIDA-010933参考设计中的 R13和 R15)、但我在数据表中检查后发现没有提到这一点。 这是否必需? 目前我未放置该上拉电阻器、仅 像 R12和 C18中那样放置电阻器和电容器作为低通滤波器。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

注意:Vin 是24伏。 AGND 连接到微控制器的 GND、在   LMG2100EVM-078设计中(如下所示)、PGND 被强制连接到0 Ω 电阻器的 AGND。 我不使用死区时间电路、因为我的微控制器的 PWM 具有死区时间。 有时它会工作、目前我拔出电感器来查看 SW 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fajar:

    使用10k Ω 电阻器进行 PWM 滤波。 在12kHz 下、由电感器电流引起的高纹波可能会导致损坏、但您在没有电感器的情况下进行测试吗?

    您能否分享原理图进行审阅?


    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhur:

    感谢您的答复。 我认为、当我首先以12kHz PWM 连接电感器时、MOSFET 会因高纹波电流而损坏。 我将为 PWM 使用至少100kHz 的频率。 但是、我记得没有连接到负载、因此它是开路。  

    是的、我遇到没有电感器损坏的测试、因此我怀疑它需要10k Ω 下拉电阻器。 然而、我 在没有下拉电阻器的情况下进行了几次实验、它运行良好。  

    我可以通过电子邮件分享原理图、可以将其发送到哪里?

    此致、

    Fajar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fajar:

    请将原理图和布局分享到 madhur@ti.com。
    让我们通过电子邮件继续交谈。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhur:

    我已经向您发送了电子邮件并分享了原理图。

    此致、

    Fajar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fajar:

    我会看一下、然后通过电子邮件给您回复。

    此致、
    Madhur