主题中讨论的其他器件: TUSB320
工具与软件:
您好!
我的客户使用的是 BQ24296 GUI。
他们已确认 BQ24296和 TUSB320配置和寄存器信息、并还有2个问题。
1)其固件使用00接收 TUSB320的 CURRENT_MODE_DETECT (0x08)位5:4、即使使用 PD 支持适配器也是如此。 是预期吗? 他们认为 CC 引脚应该检测3A 电流设置、所以这些位应该是11位?
2) 我们的固件将输入电流限制设置为3A、将 PSEL 引脚设置为低电平。 但是、BQ26296仅为电池提供1.5A 电流。 电阻设置如下所示。

您是否有解决此问题的解决方案? 谢谢!