This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:电流低于预期的安培(&A);确认位

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467946/bq24296-lower-current-than-expected-confirming-bits

器件型号:BQ24296
主题中讨论的其他器件: TUSB320

工具与软件:

您好!

我的客户使用的是  BQ24296 GUI。  

他们已确认 BQ24296和 TUSB320配置和寄存器信息、并还有2个问题。  

 

1)其固件使用00接收 TUSB320的 CURRENT_MODE_DETECT (0x08)位5:4、即使使用 PD 支持适配器也是如此。 是预期吗? 他们认为 CC 引脚应该检测3A 电流设置、所以这些位应该是11位?

2) 我们的固件将输入电流限制设置为3A、将 PSEL 引脚设置为低电平。 但是、BQ26296仅为电池提供1.5A 电流。 电阻设置如下所示。

您是否有解决此问题的解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正在查看该报告、并将立即发送更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    谢谢你让我知道! 我已收到客户的更新-我将通过电子邮件提供他们的原理图

    客户电子邮件:  

    我已使用 CC 支持的正确适配器重新确认、现在 CURRENT_MODE_DETECT 位为 b'11。 –0x08[5:4]因此、TUSB320检测来自相应适配器的5V/3A 信息。 很抱歉混淆。

    至于 BQ24296寄存器0x02[5:0]信息是 b'011000、即2944 mA 设置。 然而、对于几乎为空的电池、充电电流仍然大约为1.5A。 我已经附上了 BQ24296的原理图捕获。 请查看并告知我们电路是否有问题。 如果您还需要其他信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abigail

    感谢更新 TUSB320行为。

    [报价 userid="523628" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467946/bq24296-lower-current-than-expected-confirming-bits/5634551 #5634551"]但是、几乎电量耗尽的电池的充电电流仍然是1.5A 左右。 我已附上 BQ24296的原理图捕获。

    在 BQ24296上、尝试将 ILIM 电阻器(R215)的值降至大约150欧姆。  这会将电流限制增加到3A 并提供更大的充电电流范围。