This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:进入 EN、HI 和 LO 引脚的输入电流是多少?

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468723/ucc27282-what-is-the-input-current-into-en-hi-and-lo-pins

器件型号:UCC27282

工具与软件:

UCC27282进入 EN、HI 和 LO 引脚的输入电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、您好!

    在数据表参数表中、EN 上的典型接地电阻值为250K 欧姆、LI 和 HI 输入引脚上的典型电阻值为250K。 电流将取决于施加到 EN、LI 和 HI 的电压。

    此致、