Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ27220
工具与软件:
我正在尝试了解 OCV CMD 如何使用 EVM744板工作。
我已将 OperationConfigB 配置为1013、以在发出第一个 OCV 或任何 OCV 命令时输出 GPOUT 信号、但我想知道是否错过了一些其他配置、因为当我在 BQSTUDIO 应用中按下 OCV_CMD 按钮时、我可以看到在 I2C 总线上发送 OCV CMD、但我从未看到 GPOUT 切换。
即使我在 OperationConfigB 中更改 GPOUT 的极性,我也看不到对 GPOUT 的任何影响...
AM 缺少其他配置、以便能够真正生成 GPOUT 信号 ?
此外、在 BatteryStatus 寄存器中、即使我从 bqStudio 工具提交新的 OCV CMD、OCVGD / OCVCOMP 位也始终会设置并且从不会切换。 TRM 文档不清楚这一点、但我是否需要写入 batteryStatus 寄存器来清除某些 OCVXX 位?
我使用逻辑分析仪来查看 I2C 交换、并监控 GPOUT 变化。
您能就实验提出建议吗?
此致