This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:发送 OCV_CMD 时尝试触发 GPOUT 信号切换

Guru**** 2498055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468336/bq27220evm-744-trying-to-get-gpout-signal-toggling-when-ocv_cmd-is-sent

器件型号:BQ27220EVM-744
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ27220

工具与软件:

我正在尝试了解 OCV CMD 如何使用 EVM744板工作。

我已将 OperationConfigB 配置为1013、以在发出第一个 OCV 或任何 OCV 命令时输出 GPOUT 信号、但我想知道是否错过了一些其他配置、因为当我在 BQSTUDIO 应用中按下 OCV_CMD 按钮时、我可以看到在 I2C 总线上发送 OCV CMD、但我从未看到 GPOUT 切换。

即使我在 OperationConfigB 中更改 GPOUT 的极性,我也看不到对 GPOUT 的任何影响...

AM 缺少其他配置、以便能够真正生成 GPOUT 信号 ?

此外、在 BatteryStatus 寄存器中、即使我从 bqStudio 工具提交新的 OCV CMD、OCVGD / OCVCOMP 位也始终会设置并且从不会切换。 TRM 文档不清楚这一点、但我是否需要写入 batteryStatus 寄存器来清除某些 OCVXX 位?

我使用逻辑分析仪来查看 I2C 交换、并监控 GPOUT 变化。

您能就实验提出建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议您查看 此 E2E 主题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 实际上我重新打开了一个新讨论、因为该 E2E 主题在初始 GPOUT 信号方面没有真正帮助我。

    您能不能看一下我关于正确的测量仪表设置以使 GPOUT 信号正常工作的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关 GPOUT 功能、请参阅 BQ27220文档中的以下内容。  

    此致、  

    Jonny。