主题中讨论的其他器件:TPS7B83-Q1、 TPS7A47
工具与软件:
大家好!
我正在使用中 LM7805MP/NOPB (输入电压+12V))、并且想知道是否有任何具有改进规格的匹配器件。
在这里、数据表引用的是"LM340A"、但这似乎只是 采用 TO-220-3、即 LM340AT-5.0/NOPB。
但是、根据 Mouser (瑞典)产品页面的说法 LM340MP-5.0/NOPB 的电气特性、例如线路调节电压12mV (而非50mV)、负载调节电压25mV (而非50mV)、静态电流6 mA (而非8 mA)以及目前所引用的80dB 典型 PSRR。
这些数字是否正确? 如果不是、您在此还会推荐其他改进的器件吗?
谢谢// Karl