This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:LM7805MP 与 LM340MP-5.0 -它们的规格是否有任何差异?

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B83-Q1, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465681/lm340-lm7805mp-vs-lm340mp-5-0---are-there-any-differences-in-their-specifications-or-not

器件型号:LM340
主题中讨论的其他器件:TPS7B83-Q1TPS7A47

工具与软件:

大家好!

我正在使用中 LM7805MP/NOPB (输入电压+12V))、并且想知道是否有任何具有改进规格的匹配器件。

在这里、数据表引用的是"LM340A"、但这似乎只是 采用 TO-220-3、即 LM340AT-5.0/NOPB。

但是、根据 Mouser (瑞典)产品页面的说法 LM340MP-5.0/NOPB 的电气特性、例如线路调节电压12mV (而非50mV)、负载调节电压25mV (而非50mV)、静态电流6 mA (而非8 mA)以及目前所引用的80dB 典型 PSRR。

这些数字是否正确? 如果不是、您在此还会推荐其他改进的器件吗?

谢谢// Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    我的团队正在研究这个问题。 我们将在1-2个工作日内回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、有任何更新? 谢谢// Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    很抱歉延迟了响应。 诚然、对我们来说、甚至连一些传统器件的命名规则都是很困难的。 我不确定 LM340A 的具体可订购器件型号。 我建议查看 TPS7B83-Q1 、它的性能远优于 LM7805或 LM340A、且价格相似、并且与 LM7805MP/NOPB 引脚相同。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、LM7805MP/NOPB 最高可处理1.5A 电流、而 TPS7B83-Q1只能处理150 mA 电流、我需要更多这样的电流;因此我问过上述 LM340MP-5.0/NOPB、因为它是 LM7805MP/NOPB 的同级。 您是否有机会在几天内找到所需信息? 是否有其他可能相关的器件?

    BR//Karl.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    很抱歉我漏掉了。 我会继续挖掘。 您是否需要超过1A 的电流?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我暂时还没有测量+5V 的总体消耗、但是提供+12V 电源轨的 LM7805MP 的总消耗目前约为300 -350 mA、我认为这不会增加未来的消耗量、因此大概不会(著名的最后一句话:)。

    BR//Karl.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS。 不用说、如果另一个(更好)器件的尺寸大致相同或更小、我也可以考虑更新 PCB 布局;在本例中、我并不是对 LM7805及其姊妹产品如此严格、这只是需要首先了解的最简单迁移路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我之前可能会被您的 LDO 稳压器登陆页所误导;这里有一些也用于+12V 输入的超低噪声 LDO、但它们在您可能想要找到它们的 Mid-VIN 选项卡上是不可见的、而是在 Wide-VIN 选项卡下... (标记为>30V)。 我想看看 TPS7A47 (因为它需要很少的外部组件、所以我认为它非常适合尺寸合适)、目前还有其他因素吗?

    BR//Karl.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    这很好、我通常使用"查看所有产品"页面、因此我从来没有注意到这一点。

    如果您愿意更改布局、我建议您这样做、因为 LM7805 (以及 LM340A)是性能非常差的传统器件。 TPS7A47是一个不错的选择。 噪声是您最关心的问题吗? 您还拥有哪些其他关键参数? 我想如果您的 LM7805系统没问题、那么大多数现代器件都能得到改进、但如果我能更好地了解您的需求、我能帮您找到最佳选择。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick 表示感谢、噪声和 PSRR 对于我的用例都更加重要、因为外部馈送的+12V 电源轨可能会存在一些噪声(具体取决于周围环境)。 这款特定产品中还包含诸如精密 DAC、ADC 等器件、因此、尽可能以任何形式降低噪声始终是一件好事。 就像信号灯一样、我也喜欢在 TPS7A47上设置输出电压(本例中为+5V)的简单性、而无需任何外部组件-只需将相关配置引脚连接到 GND 即可。 很好的员工!

    BR//Karl.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    经过了解、我认为 TPS7A47是您的最佳选择。 我们拥有噪声更低的专业器件、但这些器件属于低电压器件、因此不适用于您的12V 系统。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、谢谢!