主题中讨论的其他器件: TIDA-00318
工具与软件:
您好!
我有一个使用 BQ51050B 的工作板。 我们使用一节2000mA 锂离子电池。 充电电流为1000mA。
我想用更小的电池演示概念验证。 该电池可使用350 mA max 充电
我也曾在其他人的博客上读到过使用这块芯片进行500mA 充电的相关文章。 problème 他们得到的 T Ü V 是终止电流过低、电荷永远不会结束(对我来说、350 mA 的10%将给35mA)、因为芯片的感性太差。 您能否确认这一点 ?
我看到、可以通过调整 Rterm 电阻器以获得最大电流的15%来设置终止电流。 我将获得50mA 停止电流(就像500mA 为10%一样)。 这样、电池充电量会比10%阈值少一点、但这对我来说是可以的。 是否可以确认此操作是否有效?
另一种解决方案是:让10%阈值->充电永远不会结束,用户必须从 Pod 中卸下设备以停止充电。 这是一个危险的解决方案吗? 如果用户忘记了充电盒上的设备?
我提醒大家、这是为了概念验证。 对于最终产品、我将 使用 TIDA-00318参考设计重新设计原理图的充电部分(对于示例、正如我在其他文章中看到的)。
感谢您的四个回答、
此致、
Marc