This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:用于<500 mA 充电

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468664/bq51050b-use-it-for-500-ma-charging

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

工具与软件:

您好!

我有一个使用 BQ51050B 的工作板。 我们使用一节2000mA 锂离子电池。 充电电流为1000mA。

我想用更小的电池演示概念验证。 该电池可使用350 mA max 充电

我也曾在其他人的博客上读到过使用这块芯片进行500mA 充电的相关文章。 problème 他们得到的 T Ü V 是终止电流过低、电荷永远不会结束(对我来说、350 mA 的10%将给35mA)、因为芯片的感性太差。 您能否确认这一点 ?

我看到、可以通过调整 Rterm 电阻器以获得最大电流的15%来设置终止电流。 我将获得50mA 停止电流(就像500mA 为10%一样)。 这样、电池充电量会比10%阈值少一点、但这对我来说是可以的。 是否可以确认此操作是否有效?

另一种解决方案是:让10%阈值->充电永远不会结束,用户必须从 Pod 中卸下设备以停止充电。 这是一个危险的解决方案吗? 如果用户忘记了充电盒上的设备?

我提醒大家、这是为了概念验证。 对于最终产品、我将 使用 TIDA-00318参考设计重新设计原理图的充电部分(对于示例、正如我在其他文章中看到的)。

感谢您的四个回答、

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc

    Unknown 说:
    我已经和使用此芯片进行500mA 充电的用户阅读了其它文章。 problème 他们得到的 T Ü V 是终止电流过低、电荷永远不会结束(对我来说、350 mA 的10%将给35mA)、因为芯片的感性太差。 您能否确认这一点 ?

    是的、这是正确的、随着充电电流降低调节和终止精度降低、500mA 充电和50mA 终止良好。

    [报价 userid="640528" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468664/bq51050b-use-it-for-500-ma-charging ]我看到可以通过调整 Rterm 电阻器来设置终止电流、从而获得最大电流的15%。 我将获得50mA 停止电流(就像500mA 为10%一样)。 这样、电池充电量会比10%阈值少一点、但这对我来说是可以的。 是否可以确认此操作是否可行?

    是的、良好的方法、可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的响应!  

    我将计算电阻器的值、以获得350 mA 电荷并停止在15%(50mA)。 我可以回到您那里检查这些值吗?

    至于第二种解决方案(离开350 mA 和10%->不停止充电)它是否有风险?

    感谢您的回答、

    此致、

    Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至于第二个解决方案(保留350 mA 和10%->无停止收费)是否有风险?

    它有一些风险、50mA 是最好的方法。