This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9080:UCD9080-EVM-GUI-2.3

Guru**** 2646395 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9080, UCD9222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469209/ucd9080-ucd9080-evm-gui-2-3

器件型号:UCD9080
主题中讨论的其他器件:UCD9081、、 UCD9222

工具与软件:

您好!

我们需要在 Windows 11 (64位)下启动软件 UCD9080-EVM-GUI-2.3。 使用 USB 接口适配器2022时、则无法识别芯片。 即使是从2015年的64位版本的更新也没有修复错误。 是否有适用于 Windows 11的解决方案?

此致

Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_UCD9081_2D00_EVM_2D00_GUI_2D00_3.4.0.0.zip

    请尝试此版本的 GUI、它支持 UCD9080和 UCD9081。

    我建议使用 UCD9081而非 UCD9080。 为什么您更喜欢 UCD9080

    您必须将 USB 适配器设置更改为2.2K 上拉、100K 速度、并且从下面看没有 PEC。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这样就解决了问题。

    不过、我还有另一个问题、
    我更新了"TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.40"
    更改为"TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.1"。
    在当前版本中、我找不到已保存配置"UCD9222.xml"文件的导入函数。
    它是否需要转换、或者是否有导入说明。

    此致

    Torsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GUI 7.x 与旧 GUI 2.x 相比有很大变化 您必须使用系统版本来导入 xml 文件:

    此致

    Yihe