Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9080, UCD9222
主题中讨论的其他器件:UCD9081、、 UCD9222
工具与软件:
您好!
我们需要在 Windows 11 (64位)下启动软件 UCD9080-EVM-GUI-2.3。 使用 USB 接口适配器2022时、则无法识别芯片。 即使是从2015年的64位版本的更新也没有修复错误。 是否有适用于 Windows 11的解决方案?
此致
Torsten
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9080, UCD9222
工具与软件:
您好!
我们需要在 Windows 11 (64位)下启动软件 UCD9080-EVM-GUI-2.3。 使用 USB 接口适配器2022时、则无法识别芯片。 即使是从2015年的64位版本的更新也没有修复错误。 是否有适用于 Windows 11的解决方案?
此致
Torsten
你(们)好
e2e.ti.com/.../TI_2D00_UCD9081_2D00_EVM_2D00_GUI_2D00_3.4.0.0.zip
请尝试此版本的 GUI、它支持 UCD9080和 UCD9081。
我建议使用 UCD9081而非 UCD9080。 为什么您更喜欢 UCD9080
您必须将 USB 适配器设置更改为2.2K 上拉、100K 速度、并且从下面看没有 PEC。

此致
Yihe
您好!
这样就解决了问题。
不过、我还有另一个问题、
我更新了"TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.40"
更改为"TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.10.1"。
在当前版本中、我找不到已保存配置"UCD9222.xml"文件的导入函数。
它是否需要转换、或者是否有导入说明。
此致
Torsten