This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:ILIM 行为

Guru**** 2542940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464725/tps1641-ilim-behavior

器件型号:TPS1641

工具与软件:

您好!

 

我想确认 I_LIM 在 TPS1641 (16412和16416)中的工作方式。

 

产品说明书中显示了该情况

当输出电流处于 ILIM< IOUT<IOCP 范围内时、器件会在将提供给 IOCP 的电流设置为固定持续时间、然后在表8-1中将电流限制为 ILIM 的最长持续时间达到 tILIM-Dur。

~、就我的客户和我的测试而言、它在达到 ILIM+A 几个10k Ω 100mA (取决于 ILIM 设置值)之前没有开始限制操作。

当(ILIM+A 几个10m~100mA)< IOUT < IOCP 持续时间为刚性时、输出电流限制为 ILIM。 我在数据表中找不到有关此行为的任何描述。

这是预期行为吗?

 

例如、我使用我们的 TPS1641 EVM 在以下3个用例中进行了测试。

当 I_LIM 设置为30mA 时、当输出电流达到40mA 时、它会在整流后将电流限制为30mA。 如果低于40mA、则永远不会限制电流。

当 I_LIM 设置为1.0A 时、当输出电流达到1.18A 时、它会在刚性持续时间后将电流限制为1.0A。 如果它低于1.18A、则从不限制电流

当 I_LIM 设置为1.8A 时、当输出电流达到2.17A 时、它会在整流后将电流限制为1.8A。 如果低于2.17A、则永远不会限制该电流。

 

下面是我在1.0A 和1.8A 配置下为此测试所用的波形

<1.0A 配置>

CH1 (黄色):VOUT、CH2 (蓝色):FLT、CH4 (绿色) IOUT}
我对该测试使用了手动变量电阻。 未使用电气负载。

< 1.8A 配置>

(请忽略 ch3)

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    这看起来是精度或测量 误差。

    我可以在 EVM 上检查。 通常在测试用例中、我们通过更快地减少负载来保持较高的电流压摆率。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    我还在更快的压摆率条件下进行了测试、但我可能会看到相同的行为。
    您可以查看 EVM 吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    当然、我会检查 EVM。

    客户是否担心准确性?

    我将在星期一之前更新结果。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢。  

    在数据表中、输出电流的额定值为5.49k Ω(1.671 ~ 1.881)。  但是、从我的测试来看、电流限制直到大约2.17A 时才会触发。
    如果这种行为是真实的、则数据表中根本不会描述这种行为。  我不知道他们是否可以接受它。
    但在讨论它之前,我们必须知道什么是正确的行为。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我将在周一 EOD 之前更新结果。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

    您有更新吗?

    此致、
    Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    通过邮件发送您。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处结束主题帖。