This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133电路问题

Guru**** 2541790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469303/bq24133-bq24133-circuit-questions

器件型号:BQ24133

工具与软件:

您好、我对随附的原理图有一些疑问:
*我从板上的另一个直流-直流输入稳定的5V 电压。 我能否避免使用连接到引脚5和6的输入 MOSFET?
* R28/R13/R29靠近 MOSFET Q3的电路是否正常? 我看到过仅包含 R13的原理图...
*电路的其他部分是否正常?

非常感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    不需要交流和 RB FET。  我建议添加一个肖特基二极管。  否则、当 Q3导通时、电池将连接到充电器输入端。   

    关于 Q3、1S 应用需要电阻分压器。  在用户指南中、BOM 第一列:

    此致、

    Jeff