This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:使用 TPS2663进行设计

Guru**** 2542940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469439/tps2663-designing-with-tps2663

器件型号:TPS2663

工具与软件:

团队成员、您好!

我们在其中一个应用中使用了 IC TPS2663x。
输入电压为24V。
电流限制设置为4A。
欠压设置为18V、过压设置为33V。

您能不能再看一下原理图。

此外、如果 SHDN 引脚悬空、是否存在任何问题?

正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SV、

    PGTH 由于不使用 PGOOD、因此可以保持悬空或连接到 GND。

    可以、SHDN 可以保持悬空、因为它具有内部上拉电阻。

    概览原理图对我来说很好。

    谢谢

    Amrit