请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3890 工具与软件:
大家好、团队成员:
根据器件比较表、对于 TPS389018、VITN = 1.73V、VITP = 1.740V。

将此值应用于公式(1)、VHYST =[(1.74 - 1.73)/ 1.73 ]* 100%= 0.578%、接近于电气特性表中列出的0.575%。


根据电气特性表、VITN 和 VITP 都具有±1%的误差。
考虑到这一点、我们计算 VHYST 如下:
VHYST =[(1.7574 - 1.7127)/ 1.7127]* 100%≒2.61%
不过、根据电气特性表、VHYST 的最大值为0.825%。
我是否理解了电气特性中所述 VHYST 的最大值为0.825%、这一点是正确的?
此致、