This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:最大 VHYST

Guru**** 2542940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469052/tps3890-maximum-vhyst

器件型号:TPS3890

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据器件比较表、对于 TPS389018、VITN = 1.73V、VITP = 1.740V。

将此值应用于公式(1)、VHYST =[(1.74 - 1.73)/ 1.73 ]* 100%= 0.578%、接近于电气特性表中列出的0.575%。

根据电气特性表、VITN 和 VITP 都具有±1%的误差。

考虑到这一点、我们计算 VHYST 如下:
VHYST =[(1.7574 - 1.7127)/ 1.7127]* 100%≒2.61%

不过、根据电气特性表、VHYST 的最大值为0.825%。

我是否理解了电气特性中所述 VHYST 的最大值为0.825%、这一点是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、  

    感谢您的提问。  请使用 EC 表中规定的0.825。

    此致、

    Sila Atalar