工具与软件:
您好!
我刚刚获得了10 PCBA、 其中使用 TPS62177与电感器 IFSC1515AHER100M01耦合。 数据表中建议使用该电感器、它没有极性。
电感器上有100个压印、与接线侧相比、它可能是单向的、也可能是相反的。 180º、电感器可能在相同的 T&R 中的方向不同(从一个到另一个的 Δ R)。
当电感器导线朝向 TPS62177时、 10mA 负载处的输出纹波(典型和静态负载)约为22mV。

当电感器导线为180º Ω(不面向 IC)时、输出纹波约为122mV。 在该方向上高100mV。

我有3块电路板的电感器接线面向 IC、7块电路板位于180º Ω...所有电路板的行为都是恒定的、3块 PCB 的纹波为20mV、7块 PCB 的纹波为120mV。
这是原理图(R7未安装)

PCB 是4层(顶部/GND 平面/电源平面(3.3V)/底部):

低纹波方向的电感器:

电感器具有高纹波方向:

这种行为是否正常? 我缺少什么吗?
我是否应该向 CM 指定电感器方向(我认为这几乎是不可能的...) ?
您是否测试了另一个不取决于方向的电感器以确保正常行为?
感谢您的帮助!