This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62177:当电感器为180º μ H 时、输出纹波值会相差100mV。 使用推荐电感器 IFSC15AHER100M01的纹波取决于方向。

Guru**** 2544110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467984/tps62177-the-output-ripple-value-is-different-by-100mv-when-the-inductor-is-solder-180o-ripple-using-the-recommended-inductor-ifsc1515aher100m01-is-orientation-dependant

器件型号:TPS62177

工具与软件:

您好!

我刚刚获得了10 PCBA、 其中使用 TPS62177与电感器 IFSC1515AHER100M01耦合。 数据表中建议使用该电感器、它没有极性。

电感器上有100个压印、与接线侧相比、它可能是单向的、也可能是相反的。 180º、电感器可能在相同的 T&R 中的方向不同(从一个到另一个的 Δ R)。

当电感器导线朝向 TPS62177时、 10mA 负载处的输出纹波(典型和静态负载)约为22mV。

当电感器导线为180º Ω(不面向 IC)时、输出纹波约为122mV。 在该方向上高100mV。

我有3块电路板的电感器接线面向 IC、7块电路板位于180º Ω...所有电路板的行为都是恒定的、3块 PCB 的纹波为20mV、7块 PCB 的纹波为120mV。

这是原理图(R7未安装)

PCB 是4层(顶部/GND 平面/电源平面(3.3V)/底部):

  

低纹波方向的电感器:

电感器具有高纹波方向:

这种行为是否正常? 我缺少什么吗?

我是否应该向 CM 指定电感器方向(我认为这几乎是不可能的...) ?

您是否测试了另一个不取决于方向的电感器以确保正常行为?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    让我检查一下,然后回复你,因为我们在中国假期,回复可能会有一些延迟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我检查一下布局与数据表的比较. PCB 中的 Vout 反馈环路靠近噪声节点 SW 节点。 这可能导致电感器耦合到反馈环路中产生噪声。 改变电感器方向可能有助于改变噪声耦合、这可能有助于改善纹波。  

    下面是您可以参考的一个应用手册  

    电源布局的常见错误及避免方法

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你是对的。 我钻了该板、以便在 PCB 底部添加跳线。 我将在下一个版本中修改布局。

    感谢您的帮助!

    Sylvain

    跳线顶部:

    跳线底部:

    纹波降至36mV、而不是120mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很高兴看到问题得到解决、谢谢