主题中讨论的其他器件:BQ25798
工具与软件:
大家好、只有几个关于高级充电算法的问题:
[1] 具有单独的 预充电启动电压寄存器与充电电压低电平寄存器的原因是什么? 根据 TRM 的第4.9节、如果电池电压全部低于任一阈值、监测计将从 LV 转换到 PV。
[2] 我们有一个1S 设计、如果电池组电压降至2.4V 以下、我们希望针对该设计永久禁用充电。我们是否应该将 Precharge Start Voltage = Charging Voltage Low = 2400mV、并且 Precharge ChargingCurrent ()设置为零? 对于这种特殊情况、是否还有其他需要考虑的因素?
[3] TRM 的第2.19节和2.20节包含以下声明:
该保护功能旨在通过放电事件进行恢复;因此、应在数据闪存中将(P) CHGC:Recovery 设置为负值。
电量监测计可能在充电期间处于 CUV 状态、尤其是 在预充电模式下运行时。 此时、DSG FET 处于开路状态、电流不可能为负值(放电)。
在发生 (P) CHGC 故障时、使用负恢复阈值似乎会产生"小鸡"问题-由于(P) CHG FET 打开并等待放电电流、电芯无法充电、但电芯无法放电、因为 DSG FET 断开并等待电芯充电超过 CUV 恢复阈值。
将恢复阈值设置为较小的正值(如默认值)是否更有意义? 禁用充电器以使电流恢复为零、足以至少清除(P) CHGC 故障。
[4] 什么决定了 OperationStatus 寄存器的 CHG 和 DSG 位、为什么它们不分别等于!xchg 和!XDSG? 在下面的示例中、电量监测计处于 CUV 保护状态、XDSG 位按预期设置;但 DSG 位也会设置。

提前感谢-如果我能提供任何其他信息、请告诉我。