This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS65911AA2NMAT:GPIO2、GPIO6和 GPIO7

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469247/tps65911-tps65911aa2nmat-gpio2-gpio6-and-gpio7

器件型号:TPS65911
Thread 中讨论的其他器件:66AK2G12

工具与软件:

您好!
在《适用于66AK2G12处理器的 TPS65911A 用户指南》中、该文档规定"GPIO2、GPIO6和 GPIO7是开漏输出、需要外部上拉。"
如果不使用这些 GPIO、它们是否可以在没有上拉电阻的情况下安全地保持未连接状态?
谢谢- James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    可以、如果您的系统中未使用 GPIO2/6/7、那么您可以毫无问题地将这些引脚悬空。  
    由于这些 GPIO 引脚已经被预先配置为 TPS65911A 的输出、因此如果未使用、建议将它们保持悬空状态。

    仅当主动将 GPIO 引脚用作输出时、才需要上拉电阻。

    此致、  
    Sarah。