请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65911 Thread 中讨论的其他器件:66AK2G12
工具与软件:
您好!
在《适用于66AK2G12处理器的 TPS65911A 用户指南》中、该文档规定"GPIO2、GPIO6和 GPIO7是开漏输出、需要外部上拉。"
如果不使用这些 GPIO、它们是否可以在没有上拉电阻的情况下安全地保持未连接状态?
谢谢- James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.