This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:温度从-20度恢复到20度时出现 SoC 显示问题

Guru**** 2497085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465148/bq28z610-r1-soc-display-problem-when-temperature-resume-from--20-degree-to-20-degree

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!  

我们的电池制造商目前在设计中使用 BQ28Z610-R1。

当我们的器件以-20度的角度启动时、在启动过程中、SOC 将报告0%、因为电池电压低于3.4V。 然后、系统将由于 SOC 0%而关断。

然后、由于 SOC 已经为0%、 即使温度上升20度且电池电压高于3.8V、器件也不会启动。   

 仍 需要对器件充电、让监测计从0%重新计算 SOC。

当温度变热时、是否有办法让 SOC 值恢复到正常值、但充电除外?在启动期间发送一些命令来复位 SOC?

对于 RESET 命令0x0041、它已在 BQstudio 工具中尝试、可能无法正常工作、因为电池电压将在复位期间切断一段时间。

请帮助为这种情况提供一些建议。

谢谢。

Ian Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否发生了保护事件?

    您还能详细介绍一下测试程序吗?  

    您是否成功完成了学习周期?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 SOC 0%为3.4V、100%为4.2V。 附件是 gg 文件。

    我们认为 SOC 跃升到0%, 因为 电池电压一旦下降到3.4V 以下.

    电池已通过化学 ID 完成学习周期、我们的 电池制造商已对此进行回复。

    测试程序是以-20度的角度启动器件。

    我们会在室温下将器件的 SOC 充电至100%。 然后、我们将让器件放电至目标 SOC。

    当 SOC 达到目标 SOC 时、我们将关断器件并将其放入-20度的处理室内。

    在 热平衡(在暗室中约4小时)后、我们以-20度的角度启动器件 、并观察是否可以启动每个目标 SOC 进入 Android  桌面。

    根据该实验、    当室温下 SOC 高于70%时、可以在-20度的温度下将器件启动到 Android 桌面。

    当 SOC 低于70%时、 设备无法   以-20度的速度启动至 Android 桌面。 在启动过程中、SOC 将跳转到0%、因为电池电压会降至3.4V 以下。 然后、我们的系统将会因 SOC 0%而关断。

    然后、由于 SOC 已经为0%、 即使温度上升20度且电池电压高于3.8V、器件也不会启动。  

    当温度变热(完全充电除外)时、是否有任何方式(设置一些寄存器)让 SOC 值恢复到正常值?

     其他人是否有类似的问题? 是如何解决的?

    Thanks.e2e.ti.com/.../MP70HH1_5F00_Rev_5F00_A5_5F00_V1.02-2025.01.16.gg.csv

    Ian Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议您尝试使用 GPCRB 工具 来配置测量仪表以实现低温性能。  

    此致、  

    Jonny。