Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我们的电池制造商目前在设计中使用 BQ28Z610-R1。
当我们的器件以-20度的角度启动时、在启动过程中、SOC 将报告0%、因为电池电压低于3.4V。 然后、系统将由于 SOC 0%而关断。
然后、由于 SOC 已经为0%、 即使温度上升20度且电池电压高于3.8V、器件也不会启动。
仍 需要对器件充电、让监测计从0%重新计算 SOC。
当温度变热时、是否有办法让 SOC 值恢复到正常值、但充电除外?在启动期间发送一些命令来复位 SOC?
对于 RESET 命令0x0041、它已在 BQstudio 工具中尝试、可能无法正常工作、因为电池电压将在复位期间切断一段时间。
请帮助为这种情况提供一些建议。
谢谢。
Ian Lee。