This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560A:TPS2560A

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468849/tps2560a-tps2560a

器件型号:TPS2560A

工具与软件:

大家好!

TPS2560A 的数据表中不清楚、因为这是双电源开关的 IC 是分别为每个端口设置 Iim 还是为两个通道电流输送设置总和。

例如、如果我根据第12页连接了 R_ILIM=93.3K Ω、他们写道、这是针对"两个通道"-现在每通道的有效电流能力是什么-  

~μ V 500mA per  ~channel 或 μ V 250mA per channel???  

THX。

Nitsan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitsan、

    两个通道的电流限制源自 ILIM 上的电阻器、但每个通道将单独限制电流。

    如果您选择 RILIM to 500mA、则两个通道的 ILIM 都将为500mA。  它不能拆分。

    此致、

    卡盘