Other Parts Discussed in Thread: TPS2560A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2560A 工具与软件:
大家好!
TPS2560A 的数据表中不清楚、因为这是双电源开关的 IC 是分别为每个端口设置 Iim 还是为两个通道电流输送设置总和。
例如、如果我根据第12页连接了 R_ILIM=93.3K Ω、他们写道、这是针对"两个通道"-现在每通道的有效电流能力是什么-
~μ V 500mA per ~channel 或 μ V 250mA per channel???
THX。
Nitsan。