This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:针对有害短路检测的稳健性

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, CSD16406Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476309/bq2970-robustness-against-unwanted-short-circuit-detection

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: CSD16406Q3

工具与软件:

您好!

我存在这样的问题:我的电路(包括蜂窝式射频)可使 BQ2970检测到不必要的短路和/或过放电电流、从而断开电池的系统负载。

这种情况只会在 PCB 安装到金属外壳中时发生、因此我假定我们谈论的是非传导干扰。 此外、当我使用简单的开关打开/关闭直流电阻器来仿真 RF 峰值电流时、这个问题并不会发生。

由于蜂窝式 RF 可产生非常急剧的高峰值电流(2A)、因此我的电源电路具有低 ESR、并且我正在使用 CSD16406Q3、其 Rds 电阻只有几 m Ω。

当我将 V-至 PACK-电阻器从2.2k 设置为零欧姆时、问题便消失了。 有什么想法如何强化对 OCD 和 SCP 的反对? 也许可以将一个电容器与 V-至 PACK-电阻器并联?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您是否介意分享您的原理图?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    非常有趣的是、改变电阻有助于解决问题。

    是的、我认为有些电容器可能有助于提高系统的稳健性。 V-和 VSS 之间的电容器也可能有用、它们可能在 pF 范围内。

    现在、我们还没有在射频环境中测试此器件、因此您可能需要发挥创意并尝试不同的方法来了解哪些方法可以帮助解决此问题

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    尽管如此、在极少数情况下、我会看到 SCP 触发。 当我连接 eV-和 VSS 时会发生什么情况?

    我假设 SCP 和 OCD 将被禁用、对吧? 因为我们将 PTC 与电池串联、所以这不是安全问题。

    你怎么看?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    正确。 电流保护将被禁用。 遗憾的是、这意味着该器件在 UV / OV 的恢复方法方面也存在问题、因此、将这两者缩短并不是真正需要的。  

    您是否尝试过添加其他滤波组件?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon