主题中讨论的其他器件: CSD16406Q3
工具与软件:
您好!
我存在这样的问题:我的电路(包括蜂窝式射频)可使 BQ2970检测到不必要的短路和/或过放电电流、从而断开电池的系统负载。
这种情况只会在 PCB 安装到金属外壳中时发生、因此我假定我们谈论的是非传导干扰。 此外、当我使用简单的开关打开/关闭直流电阻器来仿真 RF 峰值电流时、这个问题并不会发生。
由于蜂窝式 RF 可产生非常急剧的高峰值电流(2A)、因此我的电源电路具有低 ESR、并且我正在使用 CSD16406Q3、其 Rds 电阻只有几 m Ω。
当我将 V-至 PACK-电阻器从2.2k 设置为零欧姆时、问题便消失了。 有什么想法如何强化对 OCD 和 SCP 的反对? 也许可以将一个电容器与 V-至 PACK-电阻器并联?
谢谢!