This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BATDRV 引脚输出异常

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480486/bq24715-batdrv-pin-output-abnormality

器件型号:BQ24715

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

在我们的新笔记本电脑主题中、我们发现 BQ24715的 BATDRV 引脚在首次插入适配器时会输出高电平脉冲、这 会导致明显的哨声。  但超过10秒后、输出将正常、并且噪声 停止。

BATDRV 引脚的波形如下(黄线):

当我们取出电池并插入适配器后、BATDRV 引脚的输出正常。

原理图如下:

e2e.ti.com/.../BQ24715_5F00_SCH.pdf

的布局如下:

e2e.ti.com/.../7522.layout.rar

您能帮助分析问题的原因吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    您是否有系统负载?

    发生此问题时、您是否有输入电压和电流的示波器捕获?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    出现此问题时没有系统负载。  

    输入是 PD 适配器、 我们还 测试了不同的 PD 适配器、但这个问题仍然存在。 此外、我们使用相同的 PD 适配器测试了另一个项目、但未遇到此问题。 该充电器也是采用相同电路设计的 BQ24715。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    此外、我们使用相同的 PD 适配器测试了另一个项目、但未遇到此问题。 该充电器也是 BQ24715、具有相同的电路设计。

    不过我知道、我见过一位类似的客户在输入端出现电压纹波、因此我想在出现此问题时查看 VAC、IAC、VBAT 和 BATDRV 来帮助调试此问题。

    谢谢你。

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    好的、我们将 研究  出现此问题时的输入电压和电流波形。 顺便说一下、您能否帮助检查布局并检查它是否有任何问题。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    输入电压和电流的波形如下图:

    从波形可以 看出、当 BATDRV 电压(C3、红色)抖动、VIN (C1、黄色)相对稳定时、 充电电流(C4)也出现明显波动。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    您是否尝试过移除这些组件? 我 知道  客户以前没有遇到过此问题、但这有助于缩小问题范围。

    我不确定是否添加了这些组件。 这就是 BATDRV 的连接方式。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    请检查 BQ24715 11引脚的波形。

    1)没有电池。

    2)电池。

    冲击部分的波形放大。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    我通过 Webex 向您发送了一封邮件。

    此致、

    Christian