请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM65680-Q1 Thread 中讨论的其他器件: LM68680-Q1
工具与软件:
您好!
我有一个使用 TI 的 P/LM65680-Q1 IC 设计的直流/直流15V/8A。
现在、我们将使用 P/LM65680-Q1样片生成5个原型。
当我们能够预计 LM65680-Q1或 P/LM68680-Q1的量产数量(100倍或500倍)时
这对我们来说非常重要,因为我们将在2025年生产100倍系列。
请提供反馈、 了解我们是否必须为直流/直流15V /8A 使用另一个 IC、这一点很重要
谢谢