This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65680-Q1:IC P/LM65680-Q1的可用性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM65680-Q1, LM68680-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481558/lm65680-q1-availability-of-the-ic-p-lm65680-q1

器件型号:LM65680-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM68680-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个使用 TI 的 P/LM65680-Q1 IC 设计的直流/直流15V/8A。

现在、我们将使用 P/LM65680-Q1样片生成5个原型。

当我们能够预计 LM65680-Q1或 P/LM68680-Q1的量产数量(100倍或500倍)时

这对我们来说非常重要,因为我们将在2025年生产100倍系列。

请提供反馈、 了解我们是否必须为直流/直流15V /8A 使用另一个 IC、这一点很重要

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicolo:

    零件应在一个月内补货、但最好咨询当地的销售团队/代表以获取更多信息、尤其是在您正在寻找所需数量时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicolo:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicolo:

    没问题。 祝你好运!