This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:反向升压锂离子充电器选择

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483296/bq25798-reverse-boost-lithium-ion-charger-selection

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

 BQ25798是否会采用下图所示的架构、但会断开 PMID 和 SYS?

或者是否有更好的选择?

我们正在寻找能够实现以下功能的2A 锂离子电池充电器。

  • 连接主输入电源时、充电器 IC 通过降压转换器的5V 输出为电池充电。
  • 当主输入电源被移除时、充电器 IC 为电池的5V 电源轨供电(反向升压、可能有其他名称)。
  • (愿望清单、但可选)有一个常开输出、无论电池是充电还是放电、它都可以为外部 RTC 供电。

我知道过去使用的 TI USB OTG 正好是为了实现这一点、但我记得它需要 HDI 布局。 该项目无法承受人类发展指数的额外提前期。

否则、我只找到将输入电压或电池电压转换为第三个独立输出的充电器、或者需要 MCU 干预以从充电更改为放电的充电器、这种做法无法正常工作、因为 MCY 不会显示任何主输入电源将被移除的警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    BQ25798具有备用模式。  如下所示、您的5V 系统必须连接到 PMID 引脚。  5V 连接的 VBUS 通过 PMID 进入系统。  当移除5V 电压时、转换器自动快速开启反向/OTG 模式以提供5V 电压。  备份模式必须首先由 MCU 配置、然后在触发后重新启动。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    这是否意味着我们使用 PMID 上的 RTC 将电池连接到 BAT 引脚、并将5V 系统(负载和主电源)连接到 VBUS?
    例如、  在 PMID 始终通电的情况下、BQ25798是否会自动从 VBUS 充电切换到 BAT 放电至 VBUS?

    或者、这是否意味着我们将电池连接到 BAT 引脚、并将5V 系统连接到 PMID 引脚、而不使用 VBUS?
    例如、当主电源被移除时、VBUS 断电、但 PMID 保持活跃。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想数据表的这个部分支持我的第一个陈述。 例如、BAT 上的电池、VBUS 上的系统和主电源、并且 PMID 上的 RTC。 您能确认吗?

    但是、我没有找到任何内容表明  BQ25798会在 VBUS 上自动从充电切换到放电、而无需主机干预。 只有放电至 PMID 是自动的、只要我们如您所指出的那样对其进行重组即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好。

    所有充电器都有一种反向阻断方式、可在  移除输入电源后防止电池电压出现在 VBUS 上。  移除 VBUS 后、电池自动连接到 SYS。  确保 PMID 上5V 电压的唯一方法是使用备用模式或添加外部升压转换器。

    此致、

    Jeff