工具与软件:
您好!
BQ25798是否会采用下图所示的架构、但会断开 PMID 和 SYS?
或者是否有更好的选择?
我们正在寻找能够实现以下功能的2A 锂离子电池充电器。
- 连接主输入电源时、充电器 IC 通过降压转换器的5V 输出为电池充电。
- 当主输入电源被移除时、充电器 IC 为电池的5V 电源轨供电(反向升压、可能有其他名称)。
- (愿望清单、但可选)有一个常开输出、无论电池是充电还是放电、它都可以为外部 RTC 供电。
我知道过去使用的 TI USB OTG 正好是为了实现这一点、但我记得它需要 HDI 布局。 该项目无法承受人类发展指数的额外提前期。
否则、我只找到将输入电压或电池电压转换为第三个独立输出的充电器、或者需要 MCU 干预以从充电更改为放电的充电器、这种做法无法正常工作、因为 MCY 不会显示任何主输入电源将被移除的警告。