This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:EN/UVLO 引脚上的漏电流

Guru**** 2386270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477119/lm70840-q1-leakage-current-at-en-uvlo-pin

器件型号:LM70840-Q1

工具与软件:

您好!

EN/UVLO 引脚上是否有内部上拉/下拉或 ESD 保护二极管? 未显示数据表方框图。 如果有内部元件、您能否告诉我以下情况下的泄漏电流?

TJ =-40至150C
EN/UVLO 引脚= 5.0V

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    请查看以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1473635/lm70880-q1-en

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    如果还有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您共享的链接显示、在150°C 时、EN 引脚电流小于100nA、偏置电压为87.5V。

    -是否可以在偏置= 5.0时使用相同的值?

    -是否可以在-40°C 时使用相同的值? 或者、 -40C 时的漏电流是否小于100nA?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagata-San:

    -是否可以在 bias = 5.0时使用相同的值?

    在最坏的情况下、您可以做到、但在5V 偏置下、引脚电流将低得多。

    -在-40°C 是否可以使用相同的值? 或者、 -40°C 时的泄漏电流是否小于100nA?

    40C 时的漏电流较小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagata-San:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagata-San:

    是否有任何反馈? 如果没有、请继续并关闭该主题。 一旦听到客户的反馈、您就可以打开另一个主题帖。 谢谢!